Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVP1204 大家好、
我的客户 现在正在使用 CDCLVP1204。 但压摆率无法 达到 数据表 要求1.5V/ns。 我客户的电路板仅为1V/ns。 如您所知、压摆率可能 会影响 抖动和 相位噪声。 我们是否有关于压摆率 影响的一些测试数据? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204
大家好、
我的客户 现在正在使用 CDCLVP1204。 但压摆率无法 达到 数据表 要求1.5V/ns。 我客户的电路板仅为1V/ns。 如您所知、压摆率可能 会影响 抖动和 相位噪声。 我们是否有关于压摆率 影响的一些测试数据? 谢谢。