This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:我们是否有关于压摆率影响的一些测试数据?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/888209/cdclvp1204-do-we-have-some-test-data-about-the-slew-rate-influence

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

我的客户 现在正在使用 CDCLVP1204。 但压摆率无法 达到  数据表 要求1.5V/ns。 我客户的电路板仅为1V/ns。 如您所知、压摆率可能 会影响  抖动和 相位噪声。 我们是否有关于压摆率 影响的一些测试数据? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    遗憾的是、我们在输入压摆率数据上没有抖动性能。  

    此致、Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    如何 分析  风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    他们能否在系统中进行测试、以查看是否满足他们的需求?  

    此致、Amin