This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:LVDS 输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/888004/cdci6214-lvds-input

器件型号:CDCI6214

您好!

我可以使用 LVDS 作为 CDCI6214的输入吗? 数据表显示最小 VIN_DIFF 为0.5V 峰间值。 标准 LVDS 具有350mV 的差分电压、这意味着0.7V 峰间电压?

我 是误解了数据表还是理解正确?

谢谢、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    您可以使用 LVDS 输入信令。 请注意、输入信号需要进行交流耦合。

    此致、

    Dinesh。