请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我可以使用 LVDS 作为 CDCI6214的输入吗? 数据表显示最小 VIN_DIFF 为0.5V 峰间值。 标准 LVDS 具有350mV 的差分电压、这意味着0.7V 峰间电压?
我 是误解了数据表还是理解正确?
谢谢、
Joel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.