This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:单端 LVCMOS 输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886541/lmk03318-single-ended-lvcmos-outputs

器件型号:LMK03318

大家好、

需要对 LMK03318单端输出进行一些说明。 在第7节(引脚配置)中,时钟输出0-7的引脚功能描述为:“差分/LVCMOS 输出对”。 具有差动或2个1.8V LVCMOS 输出的可编程驱动器。” 这是否意味着 LVCMMOS 输出只能配置为1.8V 的电压电平?

我们的客户希望单端 LVCMOS 输出时钟的电压电平为2.5V。 数据表中的其他位置显示输出可以是2.5V、但该引脚说明在某种程度上造成了混淆。 您能帮助我们澄清问题吗?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    如果您参考数据表中的表8.12注释2、则表明 LVCMOS 输出仅配置为1.8V:

    "1.8V LVCMOS 驱动器仅在由 VDDO = 1.8V +/- 5%(建议将 VDDO 与 LVCMOS 输出格式配合使用)供电时支持轨到轨输出摆幅。 由于输出通道内部 LDO 稳压器的压降电压、VDDO = 2.5V 或3.3V 时、VOH 电平不是轨到轨电平。'

     


    此致、

    Adam