请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 大家好、
需要对 LMK03318单端输出进行一些说明。 在第7节(引脚配置)中,时钟输出0-7的引脚功能描述为:“差分/LVCMOS 输出对”。 具有差动或2个1.8V LVCMOS 输出的可编程驱动器。” 这是否意味着 LVCMMOS 输出只能配置为1.8V 的电压电平?
我们的客户希望单端 LVCMOS 输出时钟的电压电平为2.5V。 数据表中的其他位置显示输出可以是2.5V、但该引脚说明在某种程度上造成了混淆。 您能帮助我们澄清问题吗?
此致、
Jejomar