Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
您好 、Timothy T
我在输入1PPS 方面仍然存在此问题、如 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/838212/3124029?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK05028#3124029中所述
目前、我使用 LMK05028与模块 GPS 的1PPS 同步
我们的攻击文件 TCS 设置:
- XO:48MHz +-50ppm
- OCXO:10MHz +-10ppb
-来自模块 NEO-M8T 的1PPS 输入
输出:DPLL1输出6_245.76MHz、DPLL2输出 OUT_1_156.25MHz
- REF 环路带宽:0.02Hz
- TCXO 环路带宽200Hz
我们可以查看1PPS 并具有稳定的输出时钟、但在初始时、输出频率在很大的范围内跃起、差值大约为+-500kHz
请查看下面的视频链接。
https://1drv.ms/v/s!ApxkmBVHw831jsFGyfpXsU9VH0RN2w
请帮助我解决此问题
谢谢