This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:根据 LMX2594的数据表和 TI 工程师的建议、我还无法实现相移!

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899057/lmx2594evm-according-to-the-datasheet-of-lmx2594-and-suggestion-of-ti-engineer-i-can-not-achieve-the-phase-shift-yet

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、

使用 TICS Pro 对 LMX2594进行相移。

1) 1)    连接控制板和 LMX2594EVM

2)    2) 3.3V Vcc 上电

3)    3) Open TICS Pro

4)    4)负载默认模式、输出频率7000MHz

 

 

 

 

 

5) 5)    写入所有寄存器

 

 

 

 

 

6) 6)    将输出频率更改为400MHz,

倍频器=1、

R=1、

并且 MASK_SEED=1、

然后切换 FCAL_EN=1、如下图所示

 

 

 

示波器上的波形如图:所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)    根据 LMX2594数据表7.3.11第29页的说明、如下所示

值  mash_seed=1

       PLL_DEN=12

       CHDIV=16

       IncludeDivid=1 (当 VCO_PHASE_SYNC=0时)

       IncludeDivid=4 (当 VCO_PHASE_SYNC=1时)

此时满足条件:PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASK_SEED (1)

根据上述数据修改参数、第一步将 PLL_DEN 从1000更改为12、然后按 ENTER,第二步是修改 CHDIV 的值。 当 CHDIV 从24更改为16时、当我按 Enter 键时、输出频率自动锁定为600MHz、如图所示

此时、我发现当 CHDIV 为16时、无论如何更改 N 分频或倍频器或 R 的值、无论 VCO_PHASE_SYNC 是否等于1、LMX2594都无法锁定在400MHz 输出频率下。 为了使输出频率为400MHz、CHDIV 必须等于24。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接下来、将该值修改为:

 MASK_SEED = 1

    PLL_DEN=12

    CHDIV=24

    MASH_SEED_EN=1

我发现当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、IncludeDivide 将自动变为4、N divide 将变为24、此时输出信号将失去锁定、如图所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只能有一组有效值:

MASK_SEED = 1

   PLL_DEN=12

   CHDIV=24

   MASH_SEED_EN=1

VCO_PHASE_SYNC=0

为了满足条件:PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASH_SEED (1)

进行比较   

以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV)

电压

相移、单位为度=360×(1/12)×(1/24)=1.25°

所有参数设置如下所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然后、将鼠标移到 MASK_SEED 框中、光标闪烁、每次按 Enter 时、光标都会继续闪烁、但我仍然无法观察到相移。 如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题、因为我看到您使用图像创建了第二个主题。

    谢谢、

    Vibhu