This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:如果是 FSK=启用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895901/lmx2572evm-in-case-of-fsk-enable

器件型号:LMX2572EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2572

大家好

如果我们问 LMX2572、您会介意吗?

您能参考附件文件吗?
e2e.ti.com/.../0361.20200406_5F00_LMX2572EVM.pdf

e2e.ti.com/.../20200406_5F00_LMX2572EVM.tcs

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们认为您的工作非常繁忙、您的环境可能  会不快乐。
    但是、如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    使用正确的 FSK SPI 快速设置、您应该在 Fo +Δ F 处获得单音信号。例如、如果 Fo = 1GHz 且 Δ F = 1MHz、则应在1.001GHz 处获得单音信号。

    您遇到的问题是尝试使用62.2MHz 的 Δ F。 这对于 FSK 函数是不可能的、因为 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。 这种 VCO 频率变化只能通过 VCO 校准实现。 但是、FSK 不执行 VCO 校准。 这就是您无法获得正确输出频率的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!

    您遇到的问题是尝试使用62.2MHz 的 Δ F。
    这对于 FSK 函数是不可能的、因为 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。
    这种 VCO 频率变化只能通过 VCO 校准实现。 但是、FSK 不执行 VCO 校准。
    这就是您无法获得正确输出频率的原因。
    ->如果使用 FSK 函数,则 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。
       您能不能通知我们有关 将输出频率调整为124.4MHz 的过程?
      FSK 不进行 VCO 校准、因此它 将多少 VCO 频率用于 FSK 功能?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    如果需要124.4Mhz 的 deltaF、您可以在 fo 和 fo + 124.4MHz 之间使用手动斜坡和斜坡。 斜坡模式支持 VCO 校准。 有关详细信息、请参阅数据表第8.1.7.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的合作!

    我们得到的问题 是  、我们尝试使用62.2MHz 的 Δ F。
    我们还了解到、我们必须选择 FSK_SPI_FAST_DEV 的较低值。
    最后、我们要确认两点。


    VCO 可校准的范围是多少?
    我们知道62.2MHz 更大、因此我们想知道合适的值。


    我们希望使用计算公式。
    如果 FSK_SPI_FAST_DEV 为1、输出频率将是多少?

    此致、

    大田松本

    62.2MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    通过校准、可以达到整个 VCO 频率。

    数据表公式9和公式10中显示了 FSK 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的合作。

    然后 、很抱歉、我们的解释会使您感到困惑。

    我们想问您的问题 和 。

     我们希望确认的内容  遵循;
    我怀疑在 FSK 模式下、如果频移较小、则可能无需进行 VCO 校准。
    如果正确、器件在没有 VCO 校准的情况下可以运行多大的频率偏移?

     我们希望确认的内容  遵循;
    在 dault 设置中、如果 FSK_SPI_FAST_DEV 增大+1、输出频率将是多少?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    如果没有校准、可调范围可能在60M 至80MHz 之间、我建议不要将其驱动在50MHz 以上。

    从公式9中可以看出 、FSK 阶跃=大约[(Δ F x PLL_DEN x CHDIV)/(FPD x 2^FSK_DEV_SCALE)]

    如果 FSK 阶跃= 1、则 Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!

    我们明白了。
    就在这种情况下、我们希望确认 一点、即我们的认可是否正确。

    默认 EVM 设置;
    fPDx=100MHz
    2^FSK_DEV_SCALL=1
    / PLL_DEN = 1000
    /通道 DIV=1
    Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV
    ->ΔF =100kHz
    在本例中、该 ΔF 处于  校准的可调范围内。

    如果2^FSK_DEV_SCALE=662;
    Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV
    ->ΔF =66.2MHz
    在这种 ΔF 下、该 Δ I 可能 处于 校准的可调范围内。 但是、 该值 不是建议 的可调范围。

    此致、

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    正确。 FSK 函数不支持这一频率偏差量。