Thread 中讨论的其他器件:LMX2572、
大家好
如果我们问 LMX2572、您会介意吗?
您能参考附件文件吗?
e2e.ti.com/.../0361.20200406_5F00_LMX2572EVM.pdf
e2e.ti.com/.../20200406_5F00_LMX2572EVM.tcs
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMX2572、您会介意吗?
您能参考附件文件吗?
e2e.ti.com/.../0361.20200406_5F00_LMX2572EVM.pdf
e2e.ti.com/.../20200406_5F00_LMX2572EVM.tcs
此致、
大田松本
Matsumoto-San、
使用正确的 FSK SPI 快速设置、您应该在 Fo +Δ F 处获得单音信号。例如、如果 Fo = 1GHz 且 Δ F = 1MHz、则应在1.001GHz 处获得单音信号。
您遇到的问题是尝试使用62.2MHz 的 Δ F。 这对于 FSK 函数是不可能的、因为 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。 这种 VCO 频率变化只能通过 VCO 校准实现。 但是、FSK 不执行 VCO 校准。 这就是您无法获得正确输出频率的原因。
Noel San
非常感谢您的回复!
您遇到的问题是尝试使用62.2MHz 的 Δ F。
这对于 FSK 函数是不可能的、因为 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。
这种 VCO 频率变化只能通过 VCO 校准实现。 但是、FSK 不执行 VCO 校准。
这就是您无法获得正确输出频率的原因。
->如果使用 FSK 函数,则 VCO 必须将其频率更改为124.4MHz。
您能不能通知我们有关 将输出频率调整为124.4MHz 的过程?
FSK 不进行 VCO 校准、因此它 将多少 VCO 频率用于 FSK 功能?
此致、
大田松本
Noel San
非常感谢您的合作!
我们得到的问题 是 、我们尝试使用62.2MHz 的 Δ F。
我们还了解到、我们必须选择 FSK_SPI_FAST_DEV 的较低值。
最后、我们要确认两点。
VCO 可校准的范围是多少?
我们知道62.2MHz 更大、因此我们想知道合适的值。
我们希望使用计算公式。
如果 FSK_SPI_FAST_DEV 为1、输出频率将是多少?
此致、
大田松本
62.2MHz
Noel San
非常感谢您的合作。
然后 、很抱歉、我们的解释会使您感到困惑。
我们想问您的问题 和 。
我们希望确认的内容 遵循;
我怀疑在 FSK 模式下、如果频移较小、则可能无需进行 VCO 校准。
如果正确、器件在没有 VCO 校准的情况下可以运行多大的频率偏移?
我们希望确认的内容 遵循;
在 dault 设置中、如果 FSK_SPI_FAST_DEV 增大+1、输出频率将是多少?
此致、
大田松本
Matsumoto-San、
如果没有校准、可调范围可能在60M 至80MHz 之间、我建议不要将其驱动在50MHz 以上。
从公式9中可以看出 、FSK 阶跃=大约[(Δ F x PLL_DEN x CHDIV)/(FPD x 2^FSK_DEV_SCALE)]
如果 FSK 阶跃= 1、则 Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV
Noel San
非常感谢您的回复!
我们明白了。
就在这种情况下、我们希望确认 一点、即我们的认可是否正确。
默认 EVM 设置;
fPDx=100MHz
2^FSK_DEV_SCALL=1
/ PLL_DEN = 1000
/通道 DIV=1
Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV
->ΔF =100kHz
在本例中、该 ΔF 处于 校准的可调范围内。
如果2^FSK_DEV_SCALE=662;
Δ F = 1 x FPD x 2^FSK_DEV_SCALE / PLL_DEN / CHDIV
->ΔF =66.2MHz
在这种 ΔF 下、该 Δ I 可能 处于 校准的可调范围内。 但是、 该值 不是建议 的可调范围。
此致、
大田松本