This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:使用问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897065/tlc555-q1-usage-question

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件: NE555

您好、支持团队、

我收到有关 TLC555-Q1的一些问题、您能提供支持吗?

*在 Excel 计算表中,Vd (列 N18)是什么意思?

* TLC555-Q1输出为推挽式。 为何数据表上的应用电路使用上拉电阻器?

*在 Excel 计算表中,为什么建议使用占空比低于50%的二极管?

* TLC555-Q1建议使用哪种二极管? 或者、请在 Excel 表格中显示二极管的典型正向电压值。


谢谢、
Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    • 电芯 N18是二极管正向电压的预期变化。 二极管电压随温度的变化而变化、大约为-2mV/C (工具未覆盖)。 二极管电压也会随电流上的对数而变化。 在高电流下、大容量电阻也很重要。 我不知道工具是否考虑了这些因素。  
    • 不需要上拉。 该电阻器只是来自 NE555计时器的复制粘贴。 NE555也是推挽式,但它具有更高的推挽余量电压  
    • 高电平时间的电阻器系数为(RA+RB)、低电平时间系数为(RB)。 显然(RA+RB)>(RB),因此高电平时间大于低电平时间;即>50%
    • 尝试我最喜欢的小信号二极管1N4148

    查看 [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、 NA555、NE555、SA555或 SE555?

    如果您告诉我所需的频率和占空比、我将为计时组件提供缩写值。