Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, NE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555-Q1 主题中讨论的其他器件: NE555
您好、支持团队、
我收到有关 TLC555-Q1的一些问题、您能提供支持吗?
*在 Excel 计算表中,Vd (列 N18)是什么意思?
* TLC555-Q1输出为推挽式。 为何数据表上的应用电路使用上拉电阻器?
*在 Excel 计算表中,为什么建议使用占空比低于50%的二极管?
* TLC555-Q1建议使用哪种二极管? 或者、请在 Excel 表格中显示二极管的典型正向电压值。
谢谢、
Koji Ikeda