This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:数字接口兼容性

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894570/lmx2594-digital-interface-compatibility

器件型号:LMX2594

尊敬的 Sirs:

我了解到 LMX2594的串行输入信号是1.8V 兼容的。 此信息已报告  
在页面中。 7 (SPI 时钟。 高阻抗 CMOS 输入。 1.8V 至3.3V 逻辑。) 和页。 11 (数字接口部分)
规格。

我还了解 到、MUXout 不兼容1.8V 逻辑、而只兼容3.3V 逻辑、因为 VOH 最小值为 Vcc-0.4 = 2.9。

相反、SYNC 和 SYSREFREQ 输入信号被定义为 CMOS、并且可能是1.8V 兼容读数
 页面 11 (数字接口部分)、但在 页面中。 7未定义为1.8V 至3.3V 逻辑。 为什么?  
CE 信号也存在同样的问题。

可以帮我清除不同的定义吗?

是否可以驱动1.8V 逻辑中的串行通道信号和3.3V 逻辑中的 SYNC/SYSREFREF?

提前感谢。

Daniele Sassaroli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniele、您好!

    第11页是您需要参考的电气规格、第7页只是一个表格、其中列出了所有引脚及其高级功能。 在第7页中、未提到 SYNC 和 SYSREFREQ 的输入电压。 这不是问题、请参阅"适用于 SLK、SDI、CSB、CE、RampDir、 RampClk、MUXout、SYNC (CMOS 模式)、SysRefReq (CMOS 模式)"部分。

    当 SYNC 和 SYSREFREQ 引脚的电压高于1.4V 时、它们将会注册一个高电平输入

    谢谢、

    Vibhu