尊敬的 Sirs:
我了解到 LMX2594的串行输入信号是1.8V 兼容的。 此信息已报告
在页面中。 7 (SPI 时钟。 高阻抗 CMOS 输入。 1.8V 至3.3V 逻辑。) 和页。 11 (数字接口部分)
规格。
我还了解 到、MUXout 不兼容1.8V 逻辑、而只兼容3.3V 逻辑、因为 VOH 最小值为 Vcc-0.4 = 2.9。
相反、SYNC 和 SYSREFREQ 输入信号被定义为 CMOS、并且可能是1.8V 兼容读数
页面 11 (数字接口部分)、但在 页面中。 7未定义为1.8V 至3.3V 逻辑。 为什么?
CE 信号也存在同样的问题。
可以帮我清除不同的定义吗?
是否可以驱动1.8V 逻辑中的串行通道信号和3.3V 逻辑中的 SYNC/SYSREFREF?
提前感谢。
Daniele Sassaroli