This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:无法锁定 PLL2

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964674/lmk04832-unable-to-lock-pll2

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

我使用 TICS Pro 来配置 LMK04832。 我有一个频率为122.88MHz 的外部 VCXO。 现在、我没有任何其他外部基准。 似乎我成功使用了保持模式:CPout1大约为1.65V、VCXO 输出非常干净。 但我不能锁定 PLL2。 是否有人可以查看我的配置? 不确定如何在此处上传文件...

e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_U11_5F00_2020_5F00_12_5F00_15_5F00_Holdover.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!

    由于您未使用零延迟模式、是否可以将 N Cal Divider 设置为等于 N Divider 并重试? 在 VCO 校准期间替换 N 校准分频器、每次写入最低 N 分频器寄存器(地址0x168)后执行该校准。 如果 N Cal Divider 设置不允许 PLL 锁定、则 VCO 将在错误的工作点校准、这可能导致无法锁定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 N 校准分频器设置为等于 N 分频器、结果不是更好。

    CLKout13大约为173MHz、这是意料之外的、我认为它非常高(对于 VCO1、为173*20= 3.46GHz?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    确实、您修改了 N 校准分频器、然后再次写入 N 分频器 LSB 以执行 VCO 校准过程?

    我们还能获得您的环路滤波器值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我使用 TICS Pro 生成编程代码(导出十六进制寄存器值):我按照生成的文件的顺序写入所有寄存器。 附件。

    µF 外部 VCXO、PLL1环路滤波器在 CPout1和 GND 之间 µF 三个并联的电容器:0.1 μ F、0.68 μ F、100pF (更确切地说、0.68 µF 通过39k Ω 电阻器接地)。 现在、这不应该是问题、因为我使用了保持?

    PLL2环路滤波器包含:

    • CPout2和 GND 之间为47pF
    • 3900pF 串联、CPout2和 GND 之间为620欧姆、其中电阻器接地。

    IIUC TICS Pro 不提供有关环路滤波器的提示、只有 PLLatinum Sim 和时钟架构提供提示?

    谢谢你

    编辑:正确的文件

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_U11_5F00_2020_5F00_12_5F00_16_5F00_Holdover_5F00_.txt

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_U11_5F00_2020_5F00_12_5F00_16_5F00_Holdover_5F00_.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    除非您的 VCXO 拉范围极窄(±1ppm 或更小)、否则您的 PLL1环路滤波器会因建议的值而不稳定。 请注意使用 CVHD-950时的8°相位裕度(EVM 默认值);通常需要大于50°:

    鉴于 PLL1环路滤波器的不稳定、VCXO 可能会向 PLL2提供奇怪的输入、这可能会导致锁定问题或中断。 我建议先解决这个问题。

    我没有看到任何有关 PLL2环路滤波器值、电荷泵等的问题 您使用的是 EVM 还是您自己的设计? 如果是 EVM、您是否对 OSCin 路径进行了任何修改? 如果您自己的设计、您是否有可共享的原理图?

    考虑将 PLL2相位检测器输入拆分为状态引脚(在 TICS Pro 中的"其他"页面上、您可以将 PLL1_LD 和 PLL2_LD 更改为 PLL2_R/2、PLL2_N/2或 PLL2_R/4、PLL2_N/4;您可能需要/4选项、因为任何高于50MHz 的内容都很难从 GPIO 引脚中获取)。 比较输入与 R/4和 N/4、并查看是否存在会导致 R 输入跟踪低于 N 输入的任何毛刺脉冲或逻辑误差。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    以下是示波器图像、其中:

    • CH1被配置为 PLL1_LD (Status_LD1)作为 PLL2 N/A
    • CH2被配置为 PLL2_LD (Status_LD2)作为 PLL2 R/A
    • CH 3/4是 CLKout13_P/N

    如您所见、CH 3/4是频率约为172.86 MHz (略有变化)的时钟。 CH1是频率的五分之一的时钟、因此34.572MHz 将它们连接在一起。
    CH 2看起来不像时钟信号。

    还随附了 TICS Pro 配置接口和数据表中的表格。 请注意、数据表中提到 PLL*_N 和 PLL*_N/2、但没有提到 PLL*_N/4。

    我不使用 EVM。 因为我使用保持模式、并且外部 VCXO 似乎具有稳定的频率、所以更改环路滤波器是否至关重要?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL 是否有可能不"看到" OSCin 信号? 我已经在 OSCin_P 附近检查过、我看到 VCXO 时钟信号的低电平和高电平 分别为0V 和1V 左右。 出于某种原因、OSCin_N 不是交流耦合到 GND、而是直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    根据您的帖子中的示波器图、PLL2_R 路径(CH2)看起来不是稳定的频率。 显然、OSCin 缓冲区未完全接收 VCXO 信号存在一些问题。

    OSCin 引脚旨在进行交流耦合、因此使 OSCin_N 引脚短接至 GND 可能会导致输入缓冲器识别边沿出现一些问题。 如果可能、OSCin_P 和 OSCin_N 都应该是交流耦合。

    如果 VCXO 与 OSCin 引脚进行直流耦合、并且您看到所述的直流电压电平(分别为0V 和1V 的低电平和高电平)、这肯定会导致问题。 OSCin 输入缓冲器旨在以1.65V 的标称共模电压运行(尽管数据表中的任何地方都没有明确说明)、 由于最大单端交流耦合摆幅为2.4Vpp (±1.2V)、因此可以推断、当引脚上的直流电压低于0.45V 时、输入缓冲器将出现问题。

    在内部 OSCin_P 和 OSCin_N 引脚之间还有三个反向并联二极管、以将差分电压保持在输入缓冲器可接受的限值内。 如果一个引脚接地、另一个引脚被拉至高于大约1.8V、这可能会对输入缓冲器造成永久损坏。 此外、由于交流耦合时的自偏置共模电压约为1.65V、因此如果 VCXO 是交流耦合的、任何高于0.15V 的正摆幅都将使钳位二极管跳闸、这可能导致丢失脉冲或出现压摆率问题。

    简而言之、您必须确保 OSCin 输入缓冲器正确连接、单端 VCXO 交流耦合到一个 OSCin 引脚、另一个 OSCin 引脚交流耦合到 GND。

    关于环路滤波器、PLL1环路稳定性仍然是一个问题。 这可能不会导致您看到的 PLL L2无法锁定的直接问题、但稍后可能会表现为温度不稳定或 VCXO 受特定振动频率影响时的不稳定。 我建议更改环路滤波器、相位检测器频率或电荷泵增益、以确保 PLL1稳定。 PLLatinum Sim (PLLATINUMSIM-SW)可帮助您确定更稳定的环路滤波器配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的发帖。 我离开了几天。 我将询问我的同事、我们是否可以移除现有板上 OSCin_N 和 GND 之间的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、其他人似乎也有同样的问题:  

    e2e.ti.com/.../833011

    因此我无法使用 PLL1。

    非常感谢 Derek