Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318, LMK05028, LMK5C33216
主题中讨论的其他器件:、 LMK05028、 LMK5C33216
大家好、
是否可以使用 APLL1生成245.76Mhz? (我们了解 VCO1频率固定为2.5GHz)
我们要求生成一个245.76Mhz 输出(最初需要使用 XO 输入生成245.76Mhz 输出、并且一旦通过主基准(368.76Mhz)提供基准、它必须自动切换并进入抖动消除模式) 、并且在同步器模式下生成三个156.25Mhz 输出(仅使用 XO 输入) PLZ 参考随附的 TICS Pro 屏幕截图。
TICSPro 工具指示 不能使用 PLL1生成245.76Mhz。 但我无法使用 PLL2生成 245.76Mhz、因为我需要 使用 非级联 APLL2模式生成156.25Mhz。
此致、
Gireesh