This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:使用 APLL1生成和清除抖动245.76Mhz

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318, LMK05028, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963978/lmk05318-generating-and-jitter-cleaning-245-76mhz-using-apll1

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK05028LMK5C33216

大家好、

是否可以使用 APLL1生成245.76Mhz? (我们了解 VCO1频率固定为2.5GHz)

我们要求生成一个245.76Mhz 输出(最初需要使用 XO 输入生成245.76Mhz 输出、并且一旦通过主基准(368.76Mhz)提供基准、它必须自动切换并进入抖动消除模式) 、并且在同步器模式下生成三个156.25Mhz 输出(仅使用 XO 输入) PLZ 参考随附的 TICS Pro 屏幕截图。

TICSPro 工具指示 不能使用 PLL1生成245.76Mhz。  但我无法使用 PLL2生成 245.76Mhz、因为我需要 使用 非级联 APLL2模式生成156.25Mhz。

您对此有什么解决方案或建议吗?

此致、

Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于只存在整数分频器、因此无法从 VCO1获得245.76MHz。

    我建议 VCO2为245.76 MHz、VCO1为其他频率。  您可以级联 VCO1 ->VCO2、但根据您的设置、会出现较小的 ppm 频率误差。  使用 5和19级联分频器可以实现~1.62 ppt 误差。  然而、由于相位检测器频率较低、PLL2的性能将不会那么好。  使用缺省级联分频器3和6可实现一个少于0.3ppb 的频率误差。

    示例:

    --

    如果确切的频率是您所需要的、LMK05318B 具有一个具有可编程小数分母的 PLL2、这使您能够实现精确的频率。

    在这两种情况下、使用级联模式的频率都将基于 XO 生成、然后转换为锁定频率。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    在抖动清除器模式下、我仅需要245.76Mhz 输出。 245.76Mhz 时钟需要在输入有效时切换到 PRIREF 时钟输入。 而156.76Mhz 时钟需要始终使用 XO 输入生成(我不希望156.76Mhz 参考 PRIREF 时钟输入)。   

    话虽如此,如果 我使用245.76 MHz 的 VCO2,并使用 VCO1 -> VCO2的级联。 PLL 配置将处于"具有级联 APLL2的 DPLL 模式"。  

    您能否向我推荐一种替代解决方案、以使用 XO 输入(仅作为 时钟合成器)独立生成三个156.76Mhz (抖动消除器)、并在 DPLL 模式下运行(在有效时切换到 PRIREF)、从而生成一个245.76Mhz (抖动消除器)?

    此致、

    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gireesh、

    请注意,当我们讨论抖动消除时,任何带有 VCO 和环路滤波器的东西都会执行抖动消除。  此外、DPLL 和 XO/TCXO/OCXO 可在 DPLL 的 LBW 以上执行抖动消除。  在环路带宽之上、基准的噪声被限制环路带宽的 VCO (或 XO)噪声所取代。  即砖墙式滤波器是理想的选择。  请参阅 此 PowerPoint 以进行进一步讨论。  请注意、本文档不讨论 DPLL、但其概念是相同的、基本上允许 XO 使用高于 DPLL 环路带宽的 XO 相位噪声性能来执行抖动消除。  实际上、除了 DPLL + XO 替代 PLL1 + VCXO 之外、DPLL 与级联抖动消除示例非常相似。

    LMK05318仅在 PLL1上有一个 DPLL、除了用于倍频的低噪声 PLL/VCO 组合外、该器件还允许 XO 在基准上执行抖动消除。  BAW VCO 性能足够好、因此也可以考虑具有良好的抖动消除特性。  我不确定您在抖动或相位噪声方面的输出性能要求。  不过,我上面建议的方法基本上是使用 PLL1来清除抖动+156.25MHz,然后使用 PLL2来进行频率转换-- LMK05318B 将更好地提供0ppm 误差频率转换。
      >但是、听起来您需要156.25MHz 和245.76MHz 的相位才能长期锁定?  在参考电压变为活动状态之前、是否可以在启动时锁定它们、以便245.76 MHz 之后?

    --

    在这种情况下、我们可能需要考虑另一个器件?  我有两项建议。

    首先、LMK05028提供两个单独的 DPLL/APLL/VCO。  然后、您可以轻松配置 PLL1以输出245.76 MHz 并在需要时锁定到基准、并让 PLL2提供156.25 MHz、仅锁定到 XO 以进行独立操作。  请注意、直到 DPLL1锁定到基准、PLL1和 PLL2将具有锁相。  该器件没有 BAW。

    其次、LMK5C33216提供三个单独的 DPLL/APLL/VCO。  VCO3实际上是2457.6MHz 的 BAW。  因此、这将为245.76MHz 抖动清除时钟提供最佳性能。  其他 PLL 之一可以生成156.25MHz (我建议使用 VCO2以获得最佳性能)。

    这些选项如何?  如果您为我提供了输出的抖动或相位噪声规格以及156.25MHz 至245.76MHz 之间相位要求的更多详细信息、我建议您做得更好。  例如、156.25MHz 和245.76MHz 之间不能以0ppm 的速率相互连接、这一点并不明显。
      -也许只是156.25 MHz 不应该改变相位、因为它可能是 CPU 时钟?  请注意、窄环路带宽 DPLL 将限制 CPU 应该可以接受的相位变化率。  实际上、XO 将提供如此多的漂移(与 TCXO 相比)、以至于 DPLL 无法使用 XO 以非常低的环路带宽锁定!

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢详细的解释。  

    此致、

    Gireesh