This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966584/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

有关 LMX2595芯片的两个问题。

对芯片进行编程后(我将其编程为12GHz 的固定频率并在开启期间仅对其编程一次)、它锁定到特定频率。

   在固定时间(例如30s)后、会有小杂散(向下50dB)在锁定的频率上运行(扫描)并从频谱中消失。 它们每30秒重复一次。

可能是什么问题以及如何解决(我假设当芯片 VCO 自行重新校准时会发生这种情况。 如果是、如何停止此重校准(攻击哪个寄存器)

运行30分钟后、来自 MUX OUT 引脚的锁定检测变为低电平大约2s、然后变为高电平。 30分钟后、也会重复上述操作。 如何始终保持锁定检测为高电平、而不考虑 VCO 的校准

   我使用 VTune 电压来检查锁定检测状态。 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非使用 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程、否则 VCO 不会重新校准。  因此、它不应是 VCO 计算。

    对于杂散、首先尝试通过设置 MASK_ORT=0来关闭分数电路。  我怀疑它不会执行任何操作、但如果执行此操作、则与分数电路相关。  我怀疑是这样,但排除这种情况是容易的,也是好的。

    对于调谐电压、它在0V 至2.5V 之间变化、但 VCO 校准会尝试将其集中在1.2V 左右。 如果负载降低或在该线路上注入任何噪声、它将在输出端显示为杂散。

    确保输入基准不会在周围行驶、并注意其上的任何杂散都会被20*log (Fout/Fosc)放大。

    另一种可能是 OSCin 灵敏度。  如果信号非常弱、则可能会出现相位弹出和敏感问题。   该输入信号应采用交流耦合。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    正如建议的那样、我尝试了整数模式(MASK_ORT=0)。 斯普尔斯也开始了。

    然后、我将调制器更改为一阶调制器(之前为3)。 杂散消失了。

    原因可能是什么?

    感谢您的快速帮助

    此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您的 VCO、参考时钟、FPD 频率、PLL_DEN 值是多少?