Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
大家好、
有关 LMX2595芯片的两个问题。
对芯片进行编程后(我将其编程为12GHz 的固定频率并在开启期间仅对其编程一次)、它锁定到特定频率。
在固定时间(例如30s)后、会有小杂散(向下50dB)在锁定的频率上运行(扫描)并从频谱中消失。 它们每30秒重复一次。
可能是什么问题以及如何解决(我假设当芯片 VCO 自行重新校准时会发生这种情况。 如果是、如何停止此重校准(攻击哪个寄存器)
运行30分钟后、来自 MUX OUT 引脚的锁定检测变为低电平大约2s、然后变为高电平。 30分钟后、也会重复上述操作。 如何始终保持锁定检测为高电平、而不考虑 VCO 的校准
我使用 VTune 电压来检查锁定检测状态。 请提供建议。
谢谢