Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, LMX2571, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571EVM Thread 中讨论的其他器件: LMX2571、 USB2ANY
您好、E2E 支持、
我有一位客户对 LMX2571EVM 有疑问、
LMX2571数据表中规定、与 SPI 数字接口配合使用时的电源电压为3.3伏。
然而、在 EVM 原理图中、使用电阻分压器(10K/12k)将3.3V 逻辑从 USB2ANY 接口适配器转换为 LMX25731 SPI/MICROWIRE 输入上的1.8V。
这种差异是否有原因?
感谢您的帮助!
-眼睛