This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:器件与 EVM 电源之间的差异

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, LMX2571, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966883/lmx2571evm-difference-between-part-and-evm-power-supply

器件型号:LMX2571EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2571USB2ANY

您好、E2E 支持、  

我有一位客户对 LMX2571EVM 有疑问、  

 LMX2571数据表中规定、与 SPI 数字接口配合使用时的电源电压为3.3伏。  

然而、在 EVM 原理图中、使用电阻分压器(10K/12k)将3.3V 逻辑从 USB2ANY 接口适配器转换为 LMX25731 SPI/MICROWIRE 输入上的1.8V。  

这种差异是否有原因?  

感谢您的帮助!  

-眼睛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    过去、此 EVM 使用 uWire 接口进行通信、该接口连接到 PC LPT。 并行端口接口为5V、我们选择了方便的值、将主机 PC 的5V 信号降至器件可接受的电平。 既然 USB2ANY 是提供的编程解决方案、那么可以安全省略分频器而不影响通信能力。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、  

    这是一个非常有洞察力的地方!  

    感谢您的快速响应和愉快假期!  



    -眼睛