This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963031/lmk04821-lmk04821

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04828CDCM6208

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们在其中一个设计中使用 LMK04821。

我们在配置芯片时遇到问题。 在我们对附加文件进行编程后、LMK 输出不会出现。

输入来自馈入 CLKIN1的外部时钟源。外部时钟为30.72MHz  

请告知我们设置是否正常。。在所有 DCLKout 上生成122.88MHZ 的 clokout、在所有 SDCLKout 上生成120kHz 的 clokout。

谢谢、

此致、

Sumathi

e2e.ti.com/.../LMK30.72.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    图片未将其添加到帖子中、如果它像原理图这样重要、请重新上传。

    我看到所有 SYNC_DISx 位都设置为0、SYSREF 来自 CLKin0:

    SYNC 和 SYSREF 路径通过 SYSREF 分配路径共享。 如果在 SYNC_DISx 位设置为0时使用 SYSREF、SYSREF 分配路径会将分频器复位信号分配给每个输出。 将分频器与 SYNC 信号同步后、SYNC_DISx 位应设置为1、以防止不必要的分频器复位。

    要将 SYSREF 分频器的输出传输到时钟输出、必须将 SYSREF_CLKin0_MUX 更改为 SYSREF_MUX 的源、并将 SYSREF_MUX 设置为允许 SYSREF 输出的模式、例如连续模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。

    已进行更正。 我们不会向 clkin0馈送任何信号。

    Clkin1被馈送至外部30.72MHz。 我们将 AFE76xx 原理图 LK 电路与 LMK04821搭配使用、而不是 LK04828。 我们需要120kHz 作为 Sysref 输出。

    因此、获得反馈 ROM E2E 以使用 LMK04821而不是 LMK04828来获得120kHz 的 Sysref 输出。

    请在下面找到相同的 Ticspro 值。

    已根据您选择 sysref 的输入进行修改。 现在、为 sysref 输出选择了 Sysref 多路复用器。 之前它是 clkin0。

    请查看以下设置、您能否为所有 DCLKOUT 上的122.88MHZ 输出频率生成30.72MHz 的 click1的 tickspro 值、以及在所有 SDCLKOUT 上生成120kHz 的输出频率。

    这是寄存器值、请检查

    R0 (INIT) 0x000090
    R0 0x000010
    R2 0x000200
    R3 0x000306
    R4 0x0004D0
    R5 0x00055B
    R6 0x000600
    R12 0x000C51
    R13 0x000D04
    R256 0x010006
    R257 0x010155
    R258 0x010255
    R259 0x010301
    R260 0x010420
    R261 0x010500
    R262 0x0106F0
    R263 0x010711
    R264 0x010806
    R265 0x010955
    R266 0x010A55
    R267 0x010B00
    R268 0x010C20
    R269 0x010D00
    R270 0x010EF0
    R271 0x010F11
    R272 0x011006
    R273 0x011155
    R274 0x011255
    R275 0x011300
    R276 0x011420
    R277 0x011500
    R278 0x0116F0
    R279 0x011711
    R280 0x011806
    R281 0x011955
    R282 0x011A55
    R283 0x011B00
    R284 0x011C20
    R285 0x011D00
    R286 0x011EF0
    R287 0x011F11
    R288 0x012006
    R289 0x012155
    R290 0x012255
    R291 0x012300
    R292 0x012420
    R293 0x012500
    R294 0x0126F0
    R295 0x012711
    R296 0x012806
    R297 0x012955
    R298 0x012A55
    R299 0x012B00
    R300 0x012C20
    R301 0x012D00
    R302 0x012EF0
    R303 0x012F11
    R304 0x013006
    R305 0x013155
    R306 0x013255
    R307 0x013300
    R308 0x013420
    R309 0x013500
    R310 0x0136F0
    R311 0x013711
    R312 0x013825
    R313 0x013900
    R314 0x013A18
    R315 0x013B00
    R316 0x013C00
    R317 0x013D08
    R318 0x013E03
    R319 0x013F00
    R320 0x014001
    R321 0x014100
    R322 0x014200
    R323 0x014311
    R324 0x014480
    R325 0x01457F
    R326 0x014610
    R327 0x01471A
    R328 0x014802
    R329 0x014942
    R330 0x014A02
    R331 0x014B16
    R332 0x014C00
    R333 0x014D00
    R334 0x014EC0
    R335 0x014F7F
    R336 0x015003
    R337 0x015102
    R338 0x015200
    R339 0x015300
    R340 0x015478
    R341 0x015500
    R342 0x015678
    R343 0x015700
    R344 0x015896
    R345 0x015901
    R346 0x015AE0
    R347 0x015BD4
    R348 0x015C20
    R349 0x015D00
    R350 0x015E00
    R351 0x015F0B
    R352 0x016000
    R353 0x016101
    R354 0x016244
    R355 0x016300
    R356 0x016400
    R357 0x01650C
    R369 0x0171AA
    R370 0x017202
    R371 0x017300
    R372 0x017414
    R380 0x017C15
    R381 0x017D33
    R358 0x016600
    R359 0x016700
    R360 0x016803
    R361 0x016959
    R362 0x016A20
    R363 0x016B00
    R364 0x016C00
    R365 0x016D00
    R366 0x016E13
    R8189 0x1FFD00
    R8190 0x1FFE00
    R8191 0x1FFF53

    感谢您的快速回复。

    请帮助我们尽快解决问题。

    此致、

    Sumathi

    e2e.ti.com/.../LMK04281_5F00_EXT3072MHz_5F00_CLKIN1.tcse2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_3072EXT_5F00_CLKIN1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    我建议进行以下更改:

    • 更新 DCLKout0_MUX 以仅使用分频器、而不是除法器+DCC+HS。 分频器仅是所有其他输出所使用的设置。
    • 更新 PLL2_N_CAL = 3、与 PLL2_N 相同、以便正确处理 VCO 校准。 每次写入 PLL2_N 寄存器 LSB 时、VCO 校准会将 PLL2_N_CAL 的值替换为 PLL2_N 分频器。 如果该值太远、VCO 将不会在温度范围内保持锁定状态、否则性能可能会降低。
    • 将所有 SYNC_DISx 位设置为1、因为它们未被使用(数字延迟全部被禁用)。

    您希望如何触发 SYSREF? 您可以通过设置 SYSREF_MUX=3 (连续)使其持续打开以进行调试。 您还可以启用 SYSREF 脉冲发生器、通过该脉冲发生器写入 SPI 寄存器、并生成1、2、4或8个脉冲。

    我创建了一个配置文件、该配置文件连续使用 SYSREF 进行调试、并集成了下面附加的其他更改。

    e2e.ti.com/.../0005.LMK04281_5F00_EXT3072MHz_5F00_CLKIN1_5F00_TIedit.tcs

    加载配置后、转至 SYNC/SYSREF 页面并单击"SYNC Dividers"按钮、将 SYSREF 与器件时钟对齐。 如果您没有在器件时钟和 SYSREF 之间看到所需的对齐方式、请尝试更改 SYSREF_DDLY 和同步分频器、直到对齐方式看起来正确。 当您对 SYSREF 与器件时钟的对齐感到满意时、请将同步过程复制到您的编程中。 然后、您可以将 SYSREF_MUX 设置为脉冲发生器模式、设置 SYSREF_PLSR_PD=0、SYNC_MODE=3 (同步 SPI (脉冲发生器))。 当您写入 SYSREF_PULSE_CNT 字段时、将生成多个 SYSREF 脉冲。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢、

    这与使用 CLKin0的 LMK 设置有关。

    我们将使用 LMK 电路、如附件 AFE768xx 中所示。

    ticspro 文件已附加。 输入来自 CDCM6208 122.88mhz、馈入 LK04821的 clkin0。 我们遵循了与所附文件中相同的原理图和寄存器设置。

    问题是、与射频输出端的 AD9528相比、EVM 误差矢量幅度更高。 此外、射频输出的频率误差为1KHz。

    我们怀疑 LMK4821芯片的寄存器有问题。 您能不能建议我们需要微调哪个寄存器设置来减少频率误差。

    我们还观察到、当输入被移除时、输出将停止。 时钟来自哪里?

    我已经阅读了保留。 您能否告诉我 启用和禁用保持的寄存器设置。

    您是否怀疑 LMK 时钟质量如何才能获得良好的 EVM 和频率稳定性

    我们希望与您分享我们的设置和寄存器设置

    请您分享您的电子邮件 ID

    此致、

    Sumathi

    e2e.ti.com/.../0336.LMK04821_5F00_SYSREF_5F00_120kHz_5F00_setting_5F00_for_5F00_TICS_5F00_Pro.tcse2e.ti.com/.../DC017-_2D00_-AFE768xEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢、

    这与使用 CLKin0的 LMK 设置有关。

    我们将使用 LMK 电路、如附件 AFE768xx 中所示。

    ticspro 文件已附加。 输入来自 CDCM6208 122.88mhz、馈入 LK04821的 clkin0。 我们遵循了与所附文件中相同的原理图和寄存器设置。

    问题是、与射频输出端的 AD9528相比、EVM 误差矢量幅度更高。 此外、射频输出的频率误差为1KHz。

    我们怀疑 LMK4821芯片的寄存器有问题。 您能不能建议我们需要微调哪个寄存器设置来减少频率误差。

    我们还观察到、当输入被移除时、输出将停止。 时钟来自哪里?

    我已经阅读了保留。 您能否告诉我 启用和禁用保持的寄存器设置。

    您是否怀疑 LMK 时钟质量如何才能获得良好的 EVM 和频率稳定性

    我们希望与您分享我们的设置和寄存器设置

    请您与我们分享 Microsoft 团队的电子邮件 ID

    此致、

    Sumathi

    e2e.ti.com/.../6428.LMK04821_5F00_SYSREF_5F00_120kHz_5F00_setting_5F00_for_5F00_TICS_5F00_Pro.tcse2e.ti.com/.../5140.DC017-_2D00_-AFE768xEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢、

    这与使用 CLKin0的 LMK 设置有关。

    我们将使用 LMK 电路、如附件 AFE768xx 中所示。

    ticspro 文件已附加。 输入来自 CDCM6208 122.88mhz、馈入 LK04821的 clkin0。 我们遵循了与所附文件中相同的原理图和寄存器设置。

    问题是、与射频输出端的 AD9528相比、EVM 误差矢量幅度更高。 此外、射频输出的频率误差为1KHz。

    我们怀疑 LMK4821芯片的寄存器有问题。 您能不能建议我们需要微调哪个寄存器设置来减少频率误差。

    我们还观察到、当输入被移除时、输出将停止。 时钟来自哪里?

    我已经阅读了保留。 您能否告诉我 启用和禁用保持的寄存器设置。

    您是否怀疑 LMK 时钟质量如何才能获得良好的 EVM 和频率稳定性

    我们希望与您分享我们的设置和寄存器设置

    请您与我们分享 Microsoft 团队的电子邮件 ID

    此致、

    Sumathi

    e2e.ti.com/.../6403.LMK04821_5F00_SYSREF_5F00_120kHz_5F00_setting_5F00_for_5F00_TICS_5F00_Pro.tcse2e.ti.com/.../7115.DC017-_2D00_-AFE768xEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们已经为客户交付构建了几块电路板。 但观察到 RFOutput EVM (误差矢量幅度)为高电平、并且频率误差为1kHz。

    请指导如何解决此问题。  

    喜马拉雅的董事会使用 AD9528。

    电路板 Vyapi 使用 LMK04821。

    您能否告诉我们这些寄存器来微调 LMK 输出、以获得更少的频率误差。 并改善射频输出上的 EVM。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    输出端的频率误差表明时钟未锁定到正确的频率。 在上面的 TICS Pro 文件中、我看到 CLKIN_SEL_MODE=1、这是 CLKin1手册。 如果使用 CLKin0作为输入、则应设置 CLKIN_SEL_MODE=0、即 CLKin0手册。

    或者、如果您需要在 CLKin1和 CLKin0之间自动切换、则可以设置 CLKIN_SEL_MODE=4、LOS_EN=1和 CLKin1_EN=1、以便时钟输入选择在有效时钟变为可用时在有效时钟之间切换、这是循环样式。 自动时钟切换需要时钟输入处于 MOS 模式(CLKinx_type=1)、并且有一些其他必要条件、所以如果需要自动时钟切换、请查看数据表第9.3.5.3节。

    此外、请设置 PLL2_N_CAL=3、以便 PLL2 VCO 能够正确校准。

    即使 PLL 未被锁定或基准缺失、时钟也将继续运行、这是因为 VCO 在 PLL 被解锁且分频器直接连接到 VCO 时继续运行。 LMK04821没有静音功能。 您可以通过设置 SYNC_PLL1_DLD 来仿真静音功能、以便在 PLL1未锁定时强制输出分频器复位(基准缺失); 但是、由于 SYSREF 分配路径与分频器复位(SYNC)共享、因此您需要确保 SYNC 信号只能在未使用 SYSREF 时复位分频器。 实际上、这意味着:

    • 正常运行时、设置 SYNC_DISx=0、SYNC_DISSYSREF=0、SYSREF_MUX=0和 SYNC_PLL1_DLD=1、以强制在复位状态下关闭时钟。 使用 SYSREF 后必须恢复该状态、首先设置 SYSREF_MUX=0以防止 SYSREF 分频器复位输出、然后设置 SYNC_DISx=0和 SYNC_DISSYSREF=0。
    • 使用 SYSREF 时、根据使用情况设置 SYNC_DISx=1、SYNC_DISSYSREF=1、SYSREF_MUX=2或3 (有关可能配置的列表、请参阅数据表中的表1)、以确保分频器不会通过使用 SYSREF 复位。

    请注意、如果 PLL1在切换使用 SYSREF 时由于基准缺失或损坏而失去锁定、唯一的判断方法是监控 PLL1锁定检测信号。 在使用 SYSREF 时、应注意确保 PLL1不会丢失锁定、否则在获取锁定且分频器手动复位后、必须重新启动 SYSREF 过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持和快速回复。

    我们将按照您的建议尝试设置。 希望 EVM 和频率误差问题得到解决。

    由于此问题至关重要、需要立即解决、我可以通过电子邮件 ID 与您联系

    如果我们有几分钟的会议并通过安排电话来解决这一问题,那将是很好的。

    感谢您的支持。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    请通过电子邮件联系我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    您能否确认问题现已解决?

    73、
    Timothy