This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:旁路功能

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962728/cdci6214-bypass-functionality

器件型号:CDCI6214

你好

我们希望将 CDCI 6214用作时钟分配器。 REF 输入连接到100MHz HCSL。 CDCI 的 I2C 接口连接到控制器。 我们使用的是 EEPROM 第1页。 输出为:OUT 1和 OUT 4。 为了使芯片作为时钟分配器工作、应该改变哪些寄存器以及如何操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、目的是将输入直接旁路到输出? 可使用 TICSpro 软件来识别寄存器写入:  

    将寄存器 R0x25写入0x0025 C006
    将寄存器 R0x2B 写入0x002B C000
    将寄存器 R0x31写入0x0031 C006
    将寄存器 R0x37写入0x0037 C000

    图像。  

    谢谢、此致、

    Amin

    左下方的日志框将显示以下命令: