请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 你好
我们希望将 CDCI 6214用作时钟分配器。 REF 输入连接到100MHz HCSL。 CDCI 的 I2C 接口连接到控制器。 我们使用的是 EEPROM 第1页。 输出为:OUT 1和 OUT 4。 为了使芯片作为时钟分配器工作、应该改变哪些寄存器以及如何操作?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们希望将 CDCI 6214用作时钟分配器。 REF 输入连接到100MHz HCSL。 CDCI 的 I2C 接口连接到控制器。 我们使用的是 EEPROM 第1页。 输出为:OUT 1和 OUT 4。 为了使芯片作为时钟分配器工作、应该改变哪些寄存器以及如何操作?
此致