This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:CONT 引脚输入电压限制

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/961783/tlc555-q1-cont-pin-input-voltage-limitation

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

大家好、  

如果我们想使用2/3 * VDD 以外的值作为 THRES 引脚的阈值电压、您能告诉我 CONT 输入的限制吗?

我了解到、如果我们想使用 2/3 * VDD 以外的值作为 THRES 引脚的阈值电压、则使用 CONT 引脚。
此时、CONT 输入电压是否存在任何规格限制?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC 的最小有用控制电压为0.5V。 在较低的控制电压下运行将导致占空比固定、或者可能导致不一致的脉冲流。 (摘自 此处的常见问题解答)

    如果您从 TLC555数据表中查看这些图、可以看到可用范围是0.5V 至 VDD