主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2594
尊敬的先生:
我们在项目中将 LMX2595用于15GHz 至18GHz 的频率应用。 为了实现相位同步、根据数据表的图33、我们的应用属于类别3、因为我们使用小数模式、其中 fout % fOSC!= 0 (请确认)。
当我们尝试使用"相位同步"选项对 EVM 进行编程时、PLL 未在15GHz 以上的频率下锁定。 但是、对于类似设置、它会锁定低于15GHz 的频率。 我已附加了我们使用的 GUI 设置,以供参考 e2e.ti.com/.../6813.15.555GHz_2D00_SYNC_2D00_e2e.tcs 。 请告诉我们为超过15GHz 的频率(尤其是15805MHz)对 PLL 进行编程的适当方法/步骤、并为类别3应用提供相位同步选项。
此外、我们希望确认 EVM 中的 SYNC 引脚是否需要外部触发、或者 USB2ANY 板具有相同的配置。
此致、
Karan