This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:3类同步

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957921/lmx2595-category-3-sync

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2594

尊敬的先生:

我们在项目中将 LMX2595用于15GHz 至18GHz 的频率应用。 为了实现相位同步、根据数据表的图33、我们的应用属于类别3、因为我们使用小数模式、其中 fout % fOSC!= 0 (请确认)。  

当我们尝试使用"相位同步"选项对 EVM 进行编程时、PLL 未在15GHz 以上的频率下锁定。 但是、对于类似设置、它会锁定低于15GHz 的频率。 我已附加了我们使用的 GUI 设置,以供参考 e2e.ti.com/.../6813.15.555GHz_2D00_SYNC_2D00_e2e.tcs 。 请告诉我们为超过15GHz 的频率(尤其是15805MHz)对 PLL 进行编程的适当方法/步骤、并为类别3应用提供相位同步选项。   

此外、我们希望确认 EVM 中的 SYNC 引脚是否需要外部触发、或者 USB2ANY 板具有相同的配置。

此致、

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    用于类别 3同步、我们需要一个时间关键型同步脉冲来触发同步。 请观看以下简短视频了解详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经观看了您所附的视频、现在我了解到需要在外部为3类应用提供时间关键型同步脉冲。

    视频中使用的单元是 LMX2594、根据我的理解、它支持高达15GHz 的编程。 如上所述、在连接 GUI 设置的情况下(对于 LMX2595)、我们能够在启用 VCO_PHASE_SYNC 的情况下对 PLL 进行编程、速度高达15GHz。 但是、我们面临的问题是、在启用 VCO_PHASE_SYNC 的情况下、PLL 在15GHz 以上的频率下不会锁定。

    更具体地说、当我们在启用 VCO_PHASE_SYNC 的情况下使用 VCO 倍频器时、EVM PLL 不会锁定到编程的频率(高于15GHz)。 同步应用是否存在任何频率限制? 根据我对视频的理解、PLL 需要首先锁定以提供时间关键型同步脉冲。 如果我错过了一些东西、请更正我的错误。

    此致、

    Karan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    查看您的 TICSPro 文件、我发现 RFoutA 使用 VCO 倍频器、RFoutB 使用通道分频器。

    但 RFoutB 已断电、我认为您不想使用通道分频器。  因此、我首先尝试设置 OUTB_MUX="VCO"。  这样就无需使用 IncludedDivide。  我不确定这是否是问题的根源、但我怀疑这是否是问题的根源、它会导致 VCO 进入高端

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我应用了您建议的更改,PLL 现在锁定在>15 GHz。 谢谢你。

    此致、

    Karan