This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:LVCMOS 晶体输入和相位同步解决方案

Guru**** 2907610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913, LMK1C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953937/cdcel913-lvcmos-crystal-input-and-the-solution-of-phase-sync

器件型号:CDCEL913
主题中讨论的其他器件:CDCE913LMK1C1103

您好专家。

我在这个线程中有 QA。 那么、我还有其他问题要问。

我得到的答案是、该器件仅支持采用 LVCMOS 模式的32MHz 或更高频率输入。
然后、该器件的 LVCMOS 输入是否可以支持3.3V LVCMOS 输出 VCXO?

在相位同步方面、是否有任何解决方案可与输出进行相位同步?
例如、将输出端口从 y1=72MHz 和 y2=12MHz 更改为 y2=72MHz 和 y3=12MHz。

此外、我们是否可以将至少1个输出信号的相位与输入信号同步?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    如果您希望能够获得3.3V LVCMOS 输出、则必须使用 CDCE913器件。 CDCEL913只允许高达1.9V 的输出电源电压、如下所示。

    CDCEL913具有最大50ps 的输出偏斜、如下所示。 尽管这是一个低值、但无法假定输出阶段已完全同步。 对于大多数应用、这是输出之间相位的可接受差异。

    CDCEL913在输入和输出之间没有完全的相位同步。  

    LMK1C1103器件更适合您的使用。 输出偏斜仍然最大为50ps、但附加抖动为20fs。 附加抖动是输入和输出之间相位变化的时域版本。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的解释。

    我有点困惑。
    在上一个主题中、您解释了 Y1和 Y2的相位不会按如下方式同步。
    "首先、如果您要提供72MHz 的输入、请确保选择 LVCMOS 输入模式。 其次、Y1和 Y2将不会进行相位同步、因为使 Y2 = 12MHz 的输出分频会将相位从 Y1 = 72MHz 的相位更改为 Y1的相位。 "
    但是、您说 Y1和 Y2已按照我的理解进行同步。
    您能告诉我哪一项是正确的吗?

    另外、很抱歉让您感到困惑。
    我想知道该器件在 LVCMOS 输入模式下是否支持用于时钟输入的3.3V LVCMOS 输出 VCXO。
    我不讨论输出逻辑电平。
    你会回答吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    根据您对输出偏斜(相位同步)的要求、50ps 的 CDCEL913输出偏斜足以声称实现了相位同步。 对于大多数应用、可接受50ps 的输出偏斜。 如果您向我提供您的要求、我可以为您提供明确的答案。 我的第一个帖子的措辞不清楚。 请按照我在该帖子中的回答进行操作。

    我仍然不清楚你在第二个问题中提出了什么。 "LVCMOS 输出 VCXO"是什么意思? 输出仅为 LVCMOS。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    至于输出阶段、我了解到该器件的输出在50ps 内同步、但我们无法区分终端应用是否可以考虑同步时钟。

    关于输入信号、我认为 VCXO 输入模式主要用于从 VCXO 接收差分时钟信号。
    但是、VCXO 具有类似 这样的 LVCMOS 输出
    然后、我想知道我们是否可以对具有 LVCMOS 输出的 VCXO 等使用 LVCMOS 输入模式。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    要复制 您连接的 VXSG-Y6S7系列、必须使用 VCXO 输入模式。 不能使用 LVCMOS 输入模式。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    您是否会解释为什么我们必须使用 VCXO?
    输入信号类型相同。 因此、如果我们不使用 Vctrl 引脚、我们可以将 LVCMOS 输出 VCXO 与 CDCEL913配合使用。
    此外、VXSG-Y6S7就是一个示例。 我们不仅关注该器件、还关注所有 LVCMOS 输出类型 VCXO。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    有三种输入类型:XTAL 模式、VCXO 模式和 LVCMOS 模式。 每个输入与另一个输入是分开的(LVCMOS 输入和 VCXO 不能一起使用)。

    如果我们不使用 Vctrl 引脚、则可以使用 XTAL 输入。

    如果我们向 Vctrl 引脚提供电压、则可以使用 VCXO 模式。 有关 VCXO 指南的进一步说明、 请单击此处

    LVCMOS 模式可通过向 CLK 引脚提供 LVCMOS 信号来使用。

    无法使用外部 VCXO、因为它们是器件内部的 VCXO。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    很抱歉我迟到了。
    我的理解是、当我们不使用 Vctrl 且输出类型为 LVCMOS 时、我们可以使用 VCXO 和 LVCMOS 模式。
    即 、只要我们将 VCXO 视为 LVCMOS 输出类型晶体、我们就可以将 VCXO 用于 LVCMOS。

    对吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    不、这是不正确的。 VCXO 模式要求使用 Vctrl、并且每个模式必须单独使用。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    很抱歉让您感到困惑。

    如果不使用 Vctrl、我想知道我们是否可以将 LVCMOS 模式与 VCXO 结合使用。
    如果不使用 Vctrl、我认为可以将 VCXO 视为 LVCMOS 时钟源。

    有可能吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    您是否在问我们是否可以同时使用 VCXO 和 LVCMOS? 或者您是否在问如何从 VCXO 模式切换到 LVCMOS 模式?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    我不想在 LVCMOS 和 VCXO 模式之间切换。
    我只想在 LVCMOS 输入模式下使用 CDCEL913。
    然后、如果不需要使用 CDCEL913的 Vctrl、我只想知道我们是否可以将 LVCMOS 输出类型 VCXO 用于 CDSEL913的时钟源(即、我们不需要对来自 CDCEL913的 VCXO 进行频率控制、而只需将 LVCMOS 输出类型 VCXO 视为时钟发生器)。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我相信我理解您的要求。

    你是对的。 如果我们将具有 LVCMOS 输出类型的 VCXO 用于时钟源、并且您使用 LVCMOS 输入模式、则无需使用 Vctrl。 您无需使用 CDCEL913来控制输入 VCXO、也可以将具有 LVCMOS 输出类型的 VCXO 视为时钟发生器。

    对误解表示歉意。

    此致、

    起亚拉赫巴