This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:电压摆幅设置和 SSC 频率设置

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956086/cdce6214-q1evm-voltage-swing-setting-and-ssc-frequency-setting

器件型号:CDCE6214-Q1EVM

大家好、

我们使用 TICS Pro + CDCE6214-Q1EVM 进行测试。 我们有一些问题。

如果我们设置 OUT1 = LVDS 150MHz 时钟、并设置25MHz PFD、0.25%。 如何计算展频?  

2.当我更改输出 LVDS 时、我看到摆幅值也发生了变化。 我看到 R60[15:12]可以设置 OUT1摆幅。 我们是否有表格来描述 R60[15:12]和电压摆幅之间的关系。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    调制频率固定在大约31.5kHz。 调制深度可通过输出频率*百分比进行计算。 在这种情况下、从150MHz *(1 - 0.25%)到150MHz *(1 + 0.25%)

    LVDS 摆幅已修整为具有最大摆幅。 是否需要更高的摆幅?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我想调整摆幅、因为我认为摆幅范围会导致 EMI 性能。

    您还能告诉我 EVM 上的 Y1器件型号吗?

    罗伊