This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:两个寄存器值意外改回其复位值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954641/lmk61e2-two-register-values-change-back-to-their-reset-value-unexpectedly

器件型号:LMK61E2

您好,

我们使用了两个 LMK61E2。 第一个在最近的频繁测试中看起来不错。 第二个是焊接在类似的 PCB 上。

但是、第二个 LML61E2的输出不稳定。  

写入寄存器值后、两个寄存器的值会自动 意外地恢复到它们的复位值。

寄存器 R32会改回其剩余值0x00,这会使 整数 N 分频器应用中的分母0变为零。

寄存器 R23变为其其余值0x20、所需的值为0x28

在我重新写入这些调整器的正确值后、它们的值会在几秒钟或几分钟后再次发生变化。

您对异常行为有什么想法或线索吗?

此致!

Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace、  

    这似乎是 Vdd 引脚的焊接问题-间歇性电源导致器件断电、在下一次上电时、它将返回原始 EEPROM 配置、该配置显然具有与寄存器编程不同的值。  

    请检查焊接情况。 如果输出电流不稳定、这将直接指示它接触不良。  

    谢谢、此致、

    Amin