请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61E2 您好,
我们使用了两个 LMK61E2。 第一个在最近的频繁测试中看起来不错。 第二个是焊接在类似的 PCB 上。
但是、第二个 LML61E2的输出不稳定。
写入寄存器值后、两个寄存器的值会自动 意外地恢复到它们的复位值。
寄存器 R32会改回其剩余值0x00,这会使 整数 N 分频器应用中的分母0变为零。
寄存器 R23变为其其余值0x20、所需的值为0x28
在我重新写入这些调整器的正确值后、它们的值会在几秒钟或几分钟后再次发生变化。
您对异常行为有什么想法或线索吗?
此致!
Wallace