This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输入时钟为3.3V,但 VDD 为2.5V,输出时钟信号也为2.5V,否则它将起作用

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163208/cdcv304-input-clock-at-3-3v-but-vdd-is-at-2-5v-and-output-clk-signals-are-also-at-2-5v-ll-it-work

器件型号:CDCV304
主题中讨论的其他器件: LMK00804B

大家好,我有一个来自电压为3.3V 的振荡器的 CDCV 的 CLK 输入,连接到 CDCV 缓冲器的 VDD 为2.5V,在电平为2.5V 的4个中提供2个时钟输出,这将起作用或导致问题。

需要有关此问题的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     建议将输入信号保持在小于或等于 VDD 的水平、并且器件的额定输入电压最高为 VDD + 0.5V (在本例中为3V)。 如果您希望将振荡器的摆幅减小到2.5V、我建议为 CDCV304提供3.3V 电源、或者使用 LMK00804B 等电平转换器  

    此致、  

    Connor