This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:传播延迟

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908442/lmk04616-propagation-delay

器件型号:LMK04616

您好!

我想确认数据表中找不到某些信息。

OSCin 到 Clkout (x)之间的传播延迟是多少?
该器件使用具有零延迟模式的 PLL2 (仅限)。

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    使用 CH6反馈大约为7.4ns。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    数字7.4ns 是零延迟的"奇怪"数字。
    如果我理解正确、非零延迟时的传播延迟将更高。

    当器件处于缓冲模式时、该数字与3ns 传播延迟有何关系(根据数据表)?

    您能更详细地解释一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Timothy、

    请您澄清进一步的询问吗?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    再次查看数据时、使用122.88MHz 时钟收集数据。  因此、如果从"就绪状态"考虑、传播延迟不能超过~8.14ns。  同样、也可以说传播延迟为7.9ns - 8.14ns =-0.24ns。  在 LMK04616中、基准+正向路径与反馈路径在本质上不平衡传播延迟、因此实现了确定性的"非0 "延迟值。  然而、执行数字延迟可实现从输入到输出到延迟调整分辨率的字面"0"延迟。  在这种情况下、从输入到反馈通道的延迟与非反馈通道的延迟不同。

    缓冲器延迟的差异仅为正向延迟、而在 PLL 中、没有正向和反向路径会影响最终输入到输出延迟。

    73、
    Timothy