请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:LM2594、
您好!
我正在设计一个包含 LM2594的设计。 我有3个完全相同设计的电路板。 但是、其中一个器件的行为非常不同。 我们无法将其锁定到预期频率。 所有电源电平均正常。 但是、当我们测量 LMX2594的内部 Vbiasxxx 和 vrefxxx 引脚时、这些引脚无法正常工作、 它们的电平与其他两个引脚完全不同。 电平如下图所示。 我们怀疑它可能会损坏、拆下 IC 并焊接新 IC。 但是、电平没有变化。 请帮帮我。
此致。