This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594基准电压和偏置电压问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905678/lmx2594-lmx2594-ref-and-bias-voltage-problem

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LM2594

您好!

我正在设计一个包含 LM2594的设计。 我有3个完全相同设计的电路板。 但是、其中一个器件的行为非常不同。 我们无法将其锁定到预期频率。 所有电源电平均正常。 但是、当我们测量 LMX2594的内部 Vbiasxxx 和 vrefxxx 引脚时、这些引脚无法正常工作、 它们的电平与其他两个引脚完全不同。 电平如下图所示。 我们怀疑它可能会损坏、拆下 IC 并焊接新 IC。 但是、电平没有变化。 请帮帮我。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、这两个器件不会产生正确的输出。 是否可以将这两个部件之一放在其中一个工作板上、以确定问题是来自这两个部件还是电路板? 此外、可能会将其他电路板上的一个工作部件放在电路板上、从而导致问题?

    电压是否与循环通电一致?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们解决了这个问题、更新了电路的所有旁路电容器、问题就解决了。 现在所有电压都正常。 虽然旧电容器似乎没有问题、但我认为其中一个电容器无法正常工作、并将电压组拉低。