This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在 LO 输出频谱中移动的低电平噪声/杂散

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/907072/lmx2594-low-level-noise-spur-moving-through-the-spectrum-of-the-lo-output

器件型号:LMX2594

大家好、

我的客户正在使用2个以1MHz 频率调谐的 LMX2594、它们根据调谐频率以分数和整数模式运行。

当它们以分数模式运行时、为了降低杂散性能、它们会增加 mod 阶和 PFD 延迟、并且一旦到达 PFD 延迟为3的三阶调制器、杂散性能就会提高。  

问题是、现在他们看到低电平噪声/杂散正在穿过 LO 输出的频谱。 它看起来是周期性的、恰好在频谱的本底噪声之上。 我们以前是否看到过这种情况、是否有解决方案? 是否有方法/最佳实践来减少这种情况?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    你能拍一张照片还是一个小视频来展示行走的杂散吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们关闭此帖子并继续通过邮件发送。