请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
我的客户正在使用2个以1MHz 频率调谐的 LMX2594、它们根据调谐频率以分数和整数模式运行。
当它们以分数模式运行时、为了降低杂散性能、它们会增加 mod 阶和 PFD 延迟、并且一旦到达 PFD 延迟为3的三阶调制器、杂散性能就会提高。
问题是、现在他们看到低电平噪声/杂散正在穿过 LO 输出的频谱。 它看起来是周期性的、恰好在频谱的本底噪声之上。 我们以前是否看到过这种情况、是否有解决方案? 是否有方法/最佳实践来减少这种情况?
谢谢、
Kevin