This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01020:未使用的时钟#39;s 端接和去耦建议

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904822/lmk01020-unused-clock-s-termination-and-decaps-recommendation

器件型号:LMK01020

我需要有关2个问题的帮助、请回答以下问题 LMK01020。

1)未使用的时钟输出端接:

 在7个 LVPECL 输出时钟中、我使用5个、2个将在我的设计中未使用、因此在这种情况下、我应该终止未使用的时钟、还是只能将这些未使用的引脚悬空?

 在2个输入时钟选项中、我正在使用其中一个、在这种情况下、 我应该终止未使用的时钟、还是可以将这些未使用的引脚保持悬空?

2) 2)建议在 VCC 引脚上使用去耦电容器:

 典型的去耦电容器网络建议是什么。 哪个时钟输出还与哪些 VCC 引脚连接? 这样、我就可以仅在使用的电源轨上提供滤波选项、从而优化电路板的 BOM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 只需将未使用的输入和输出时钟保持为未终止和未路由状态。 这将略微降低电流消耗。

    答2. 我建议使用如下所示的去耦网络。 在每个电源引脚上放置一个0.1uF 旁路电容。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助。