您好!
我的客户希望使用类别3条件下的 SYNC 来调整 RFoutA 和 RFoutB 相位。
它们不关心从 OSCin 到 RFoutA/B 的绝对延迟、只关心 RFoutA 和 RFoutB 之间的相位对齐。
他们希望使用具有两个 OSCin 频率周期宽度的异步同步脉冲、而不是在 SYNC 和 OSCin 之间保留特定的 tSETUP 和 tHOLD。
如果第一个 OSCin 上升沿由于 tUP 不足而缺失、第二个 OSCin 上升沿可以与足够好的 tHOLD 同步、因为同步脉冲宽度是两个 OSCin 时钟周期。
它们是否能够像预期的那样获得与两个 OSCin 周期异步同步脉冲对齐的 RFoutA 和 RFoutB 相位?
此致、
希拉诺