This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:低输出 LVDS 共模电压

Guru**** 2943390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905959/lmk03318-low-output-lvds-common-mode-voltage

器件型号:LMK03318

你(们)好

我注意到 AC-LVDS 驱动器的输出共模电压非常低(Vos 范围= 150至350mV),但其 VOD (摆幅)可能为250-450mV。 数据表的第8.15-8.16节。

如果考虑到极端情况、最低输出电压可能会变为 150mV -(450mv/2)=-75mV、这低于 GND。 这是可行的吗? 或者我是否错过了什么?  对 LVPECL 输出的相同困惑。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置是否使用直流耦合?  

    否、LVDS 是接地参考驱动器、因此 Vos 不会为负。 Vos 和 VOD 是紧密结合的、在上面的示例中、您采用了最大 VOD 和最小 Vos、这不是它的工作方式。 它们共同呈现了很多趋势。  

    谢谢、此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您让我知道、Vos 和 VOD 将共同变化、低集电压可以为150mV-250mV/2 = 25mV、不会为负。

    是的、我们计划使用直流耦合、但现在我们决定使用交流耦合、因为其 Vos 对于我们的接收器而言太低。