请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 你(们)好
我注意到 AC-LVDS 驱动器的输出共模电压非常低(Vos 范围= 150至350mV),但其 VOD (摆幅)可能为250-450mV。 数据表的第8.15-8.16节。
如果考虑到极端情况、最低输出电压可能会变为 150mV -(450mv/2)=-75mV、这低于 GND。 这是可行的吗? 或者我是否错过了什么? 对 LVPECL 输出的相同困惑。
谢谢!