This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:寻找 SPICE 模型来估算实际设计中的功耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903980/lmc555-looking-for-a-spice-model-to-estimate-power-consumption-in-real-design

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

我正在进行超低功耗设计、我需要优化电路的功耗。  我有一个带 LTSPICE 的 SPICE 模型、但它适用于具有高电流消耗的双极器件。  我需要一个在 LMC555计时器芯片的内部功耗方面相当精确的模型。  我看到有人在大约四年或五年前问过一个模型。  自那以后有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    欢迎来到 e2e 论坛。 仍然没有 LMC555模型、但有一个 TLC555模型。 TLC555的典型电流(在数据表中)略高于 LMC555。 电源电流建模不好。  

    数据表中的"is"电流将很有用。 如果工作频率更高、则电流将更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    Thnaks 要求回复。  我尝试下载了 TLC555模型、但它似乎没有运行。  我得到该误差。

    ------------------
    LTSPICE XVII
    ------------------
    警告:无法解析.param Nz=0.3/(Vt*log(1+5.0m/isz)

    选择确定以继续仿真
    现在退出的默认型号或取消。
    ------------------
    确定  取消   
    ------------------

    它指的是文件中的第320行。  搜索文件我看到 VT 在不同位置使用、但未在任何位置定义。  这是仿真中的错误、还是 VT 是 LTSPICE 中未提供的预定义数量?

    Rick Collins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    VT 是热电压(20C 时为25mV)。 有关推理和解决方案、请参阅此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/640955