Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555
主题中讨论的其他器件: TLC555
我正在进行超低功耗设计、我需要优化电路的功耗。 我有一个带 LTSPICE 的 SPICE 模型、但它适用于具有高电流消耗的双极器件。 我需要一个在 LMC555计时器芯片的内部功耗方面相当精确的模型。 我看到有人在大约四年或五年前问过一个模型。 自那以后有任何进展?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ron:
Thnaks 要求回复。 我尝试下载了 TLC555模型、但它似乎没有运行。 我得到该误差。
------------------
LTSPICE XVII
------------------
警告:无法解析.param Nz=0.3/(Vt*log(1+5.0m/isz)
选择确定以继续仿真
现在退出的默认型号或取消。
------------------
确定 取消
------------------
它指的是文件中的第320行。 搜索文件我看到 VT 在不同位置使用、但未在任何位置定义。 这是仿真中的错误、还是 VT 是 LTSPICE 中未提供的预定义数量?
Rick Collins
Rick、
VT 是热电压(20C 时为25mV)。 有关推理和解决方案、请参阅此帖子。
https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/640955