你(们)好。
我的 VCO 频率范围为24G 至26G。 LMX2491由该 VCO 频率除以16进行反馈。 因此、LMX2491的反馈频率约为1600MHz。 我使用的是40MHz OSC (15ppm)。 而 FPD 为40MHz。
当我尝试生成24.6G 的稳定频率时、我发现 VCO 频率为24.6G +/- 20Mhz。 我监测了来自 LMX2491的 LD 信号。 我觉得很好。 始终保持高电平。 这意味着 PLL 锁定良好。 我的问题是如何生成该+-20Mhz? OSC 15ppm 不应引入如此高的时钟抖动。
是否有任何想法、我应该进一步检查什么?
谢谢、致以诚挚的问候
Dong