This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:VCO 输出时钟频率抖动过高

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912638/lmx2491-vco-output-clock-frequency-jitter-too-high

器件型号:LMX2491

你(们)好。

我的 VCO 频率范围为24G 至26G。 LMX2491由该 VCO 频率除以16进行反馈。 因此、LMX2491的反馈频率约为1600MHz。 我使用的是40MHz OSC (15ppm)。 而 FPD 为40MHz。

当我尝试生成24.6G 的稳定频率时、我发现 VCO 频率为24.6G +/- 20Mhz。 我监测了来自 LMX2491的 LD 信号。 我觉得很好。 始终保持高电平。 这意味着 PLL 锁定良好。 我的问题是如何生成该+-20Mhz? OSC 15ppm 不应引入如此高的时钟抖动。

是否有任何想法、我应该进一步检查什么?

谢谢、致以诚挚的问候

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您能否提供寄存器配置?

    您能否提供 VCO 输出的屏幕截图? 我们想了解+/-20MHz 是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:  

    感谢您的回答。  请参阅下面的屏幕截图。 。 硬件在24.6G 输出100ms。 然后是24.7G、持续100ms。 每100ms 增加100MHz。 我希望每100ms 出现一次稳定的频率。 但是从频谱分析仪上可以看到标记1和2、它们大约为24.6G +- 30Mhz。 标记3和4、 它们大约为24.7G +- 20Mhz。  

    以下是寄存器设置:

    R25=1、

    R26 = 0;

    R27=8;

    R28 = 0x1F;

    R29 = 0

    R30 = 0x6

    R31 = 0x2A;

    R32 = 0x0

    R33 = 0x20

    R34 = 0x84

    R16 = 0x26

    R17 = 0x0

    R18 = 0x2C

    R19 = 0x0

    R20 = 0x0

    R21 = 0x70

    R22 = 0xFF

    R23 = 0xFF

    R24 = 0xFF

    R58 = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    寄存器设置看起来不错、但我认为需要 R2和 R0。 您的编程序列是什么? Vcc 上电后、我们应该按降序对所有必要的寄存器进行编程。 也就是说,程序从 R34开始,然后从 R33、R32、....、R0开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    谢谢。 我调节了环路滤波器带宽、结果得到了更好的改善。 我最可能的问题是由环路滤波器带宽不当造成的。  还有一个问题、您能否稍微解释一下环路滤波器带宽与射频 chrip 斜率之间的关系? 如何判断电流 chrip 斜率是否适合 PLL 环路滤波器带宽? 例如、如果 PLL 环路滤波器为100kHz、我是否可以在1.5ms 内使用 chrip 斜率:60MHz?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    每当我们更改 PLL 的频率时、环路需要一些时间稳定至新频率、这称为开关时间或锁定时间。  

    该锁定时间与环路带宽成反比。 它还取决于相位裕度、伽马系数以及频率跳变量。   

    在 LMX2491中、斜坡将每1/FPD 周期跳频一次。 假设 FPD = 40MHz、斜坡将每25ns 改变一次频率。 将在1.5ms 内出现60000频率跳跃。 每个频率跳变为1kHz。  

    尽管跳转大小仅为1kHz、但必须在25ns 内完成。 锁定时间大致等于4环路带宽。 我希望环路带宽必须至少为4MHz。

    我建议通过使 RAMPx_DLY = 1来将跳频次数减少到30000、并降低相位检测器频率、以减轻环路带宽上的压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Fung。

    如果环路带宽为4Mhz、基于该波形、锁定时间约为1us。  距离25ns 仍然很远。 那么、这4Mhz 是如何确定的? 是什么?  

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    是的、由于频率跳变非常小、因此不需要1µs μ s 就可以转至新频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的讲解。 Fung。 明白了。