您好!
我们将 LMK04828用于我们的高速 JESD 时钟生成设计、即 FPGA 的参考时钟和参考频率。
FPGA 信号用于监控时、我们面临着问题、因为 FPGA 上电时、时钟不稳定。
相同的 FPGA 需要配置 LMK04828、因为时钟器件内部没有 EEPROM/FLASH、而且在电流外形中、我们无法在 FPGA 上电序列之前放置任何其他小型器件对 LMK 进行编程。
申请 TI 将 EEPROM 纳入未来版本的 LMK 系列的任何计划、或者我们需要与其他供应商的其他器件一起修改我们的设计以满足需求。
此致、
Rajesh Khanna