This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:当组件为"hot&quot 时,TOF2和 TOF3随机跳过心搏;

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/910739/lmh1983-tof2-and-tof3-randomly-skipping-beats-when-component-is-hot

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH0340

我们将使用 LMH1983为驱动摄像头传感器并 通过 LMH0340输出 SDI 信号的 FPGA 生成 SDI 时序。
所有时钟源(1至3)均通过交叉点和 ClkOut2馈送至 FPGA。 所有 ToF (1至3)都馈送到 FPGA。
应用程序将时钟发生器配置为输出与所需输出格式对应的适当时钟源和 ToF 信号。
但是、在 freerun 中、我们观察到 LMH1983在组件处于"热"状态时随机跳过 TOF2 (或 TOF3)上的某些心搏。 根据热电偶环氧粘合到它上面、我的意思是封装温度高于60-65°C。 不过没有 NO_LOCK 脉冲、TOF1 (始终开启)仍会定期脉冲。
这会导致我们的摄像头停止流式传输、直到出现下一个 ToF 脉冲(FPGA 不会触发传感器生成新图像、SDI 输出级不输出图像)。

在下图中,在 PAL (625i50)下运行:
-绿色:TOF2 (25Hz,用于其它图像)
-蓝色:NO_LOCK
-紫色:FPGA ToF 输出(50Hz,适用于每个图像)

TOF2信号上缺少脉冲、导致 FPGA 生成的 TOF 信号中的长脉冲(有一些延迟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是在单个器件/系统上还是在多个器件上发现? 您能否在自由运行模式下共享器件的寄存器设置? 在热锁模式下是否观察到问题?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事告诉我 、几个摄像头上存在相同的问题、但可能是类似症状的不相关的问题、因为我无法在已有缺陷的摄像头上重现此问题。

    因此、我怀疑焊点不良、PCB 损坏(µvia?) 或损坏的组件(粘合?)。

    我想我们现在可以结束。

    此致。

    米歇尔