Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0340
我们将使用 LMH1983为驱动摄像头传感器并 通过 LMH0340输出 SDI 信号的 FPGA 生成 SDI 时序。
所有时钟源(1至3)均通过交叉点和 ClkOut2馈送至 FPGA。 所有 ToF (1至3)都馈送到 FPGA。
应用程序将时钟发生器配置为输出与所需输出格式对应的适当时钟源和 ToF 信号。
但是、在 freerun 中、我们观察到 LMH1983在组件处于"热"状态时随机跳过 TOF2 (或 TOF3)上的某些心搏。 根据热电偶环氧粘合到它上面、我的意思是封装温度高于60-65°C。 不过没有 NO_LOCK 脉冲、TOF1 (始终开启)仍会定期脉冲。
这会导致我们的摄像头停止流式传输、直到出现下一个 ToF 脉冲(FPGA 不会触发传感器生成新图像、SDI 输出级不输出图像)。
在下图中,在 PAL (625i50)下运行:
-绿色:TOF2 (25Hz,用于其它图像)
-蓝色:NO_LOCK
-紫色:FPGA ToF 输出(50Hz,适用于每个图像)
TOF2信号上缺少脉冲、导致 FPGA 生成的 TOF 信号中的长脉冲(有一些延迟)