This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:使用主电池为 RTC 供电

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ32000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/910644/bq32000-power-the-rtc-from-main-battery

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件:BQ24295

大家好、  

我们正在开发一款需要 RTC 的新型便携式设备、该设备将由3.7V 3000mAh 的不可拆卸可充电锂离子电池供电。 bq24295将用作电源管理、tps63025将用作3V3稳压器的电池。 我的问题是、我是否可以将主锂离子电池用作 RTC 的 Vbat 而不是纽扣电池? 我们希望避免使用纽扣电池、因为许多国家/地区对包含此类电池的产品实行了许多进出口限制。 超级电容器不是一个选项、因为该器件可能会长时间断电。

我想以某种方式将 RTC Vcc 连接到3V3稳压电压(来自 tps24295)、并将 RTC Vbat 连接到主电池(来自 bq24295的 Vbat)。 其问题在于主电池电压范围介于3V 和4.2之间、这高于 Vcc 3V3。

您对此问题有什么建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过锂离子电池供电。 您是否打算使用 BQ32000的集成涓流充电器为电池充电? 在这种情况下、您必须遵守电池数据表中的电池充电指南。

    同时连接 VCC 和 Vback 没有问题。 当 VCC 降至~2.8V 以下时、会发生从 VCC 到 VBAT 的内部切换、详见第7.3.2节。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、感谢您的帮助。

    问题是电池电压可能高于3V3稳压 Vcc、数据表指出 Vback <= Vcc。 但我想我可以在电池和 Vback RTC 输入之间使用低 IQ 线性稳压器。

    此致、

    冈萨洛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    抱歉、我忘记评论这一点。 我同意、低 IQ LDO 将解决该问题

    此致、
    通道