主题中讨论的其他器件:BQ24295、
大家好、
我们正在开发一款需要 RTC 的新型便携式设备、该设备将由3.7V 3000mAh 的不可拆卸可充电锂离子电池供电。 bq24295将用作电源管理、tps63025将用作3V3稳压器的电池。 我的问题是、我是否可以将主锂离子电池用作 RTC 的 Vbat 而不是纽扣电池? 我们希望避免使用纽扣电池、因为许多国家/地区对包含此类电池的产品实行了许多进出口限制。 超级电容器不是一个选项、因为该器件可能会长时间断电。
我想以某种方式将 RTC Vcc 连接到3V3稳压电压(来自 tps24295)、并将 RTC Vbat 连接到主电池(来自 bq24295的 Vbat)。 其问题在于主电池电压范围介于3V 和4.2之间、这高于 Vcc 3V3。
您对此问题有什么建议吗?
此致。